ご挨拶
これからも豊かな未来に向けて力強く歩み続けます。
当社は、2003年4月に株式会社日立製作所と三菱電機株式会社の半導体事業部門が統合して誕生した半導体専業メーカーである
『株式会社ルネサステクノロジ』が100%出資しているグループ会社で、世界シェアNo.1を誇るMCU(マイクロコントローラ)事業の製造拠点としての一翼を担っています。
さらに、外販ビジネスとして、半導体のファンダリからアッセンブリまで一貫した受託生産ができるほか、画像ボードなどの電子機器の開発・設計・製造、ソフトウェア開発など幅広く事業を展開しています。
21世紀は、デジタル化、モバイル化、ネットワーク化がより一層進展した社会となり、様々な分野において電子機器が使用され、豊かなユビキタスネットワーク社会の実現に向け突き進んでいくものと考えられておりますが、当社はそのような電子機器に搭載される半導体LSIを、株式会社ルネサステクノロジと共に培ってきた高い技術力をベースにして、品質・コスト・納期・環境の各面で市場やお客様にご満足いただけるベストパートナーあるいはベストサプライヤーになることを目指して日々邁進してまいります。
また、私たち経営陣、従業員が一丸となって、会社の持続的な発展のため、お客様や他のステークホルダーの満足度を向上させる努力を惜しまず、かつ株式会社ルネサステクノロジと一体となりCSR(企業の社会的責任)として、法令遵守に加え、人権、環境、社会貢献などにも積極的に取組んでまいりますので、皆さまの温かいご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
取締役社長 長沢 幸一