ご利用にあたって
ご利用にあたって
ご利用にあたって
安全設計に関するお願い
当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。 当社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。
本資料ご利用に際しての留意事項
- 本サイトは、お客様が用途に応じた適切な当社製品をご購入いただくための参考情報であり、 本サイト中に掲載の技術情報について当社が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本サイトに掲載された情報の使用に際して、当社もしくは第三者の特許権、著作権、商標権、その他の知的財産権等の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また本サイトに掲載された情報を使用した事により第三者の知的財産権等の権利に関わる問題が生じた場合、当社はその責を負いませんので予めご了承ください。
- 製品及び製品仕様は予告無く変更する場合がありますので、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。
- 当社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、各種安全装置、ライフサポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途にご使用をお考えのお客様は、事前に当社営業担当迄ご相談をお願い致します。
- 設計に際しては、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件及びその他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては、当社はその責を負いません。 また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、当社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、その他の拡大損害を生じないようにフェールセーフ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。
- 本サイトに掲載された製品は耐放射線設計をしておりません。
- 本サイトの一部または全部を当社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致します。
- 本サイトをはじめ当社半導体についてのお問い合わせ、ご相談は当社営業担当迄お願い致します。
- 本サイトはリンクフリーですが、リンクする場合は当社迄連絡お願い致します。