株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

Smalight お詫びと訂正

【2004/07/01】

2004年5月10日発売のトランジスタ技術6月号(CQ出版社)の付録CD-Rに収納された Smalight OS V1.03 体験版にて以下の不具合がございました。 ご迷惑をおかけいたしました読者の皆様ならびに関係各社には深くお詫び申し上げます。


不具合内容

アイドル中に通常割込みが発生するとスタック破壊する場合がございます。

●対象商品

  • Smalight V1.03(trial) for M16C/2x
  • Smalight V1.03(trial) for R8C/1x

※ H8/300H、H8/300H Tiny版は問題なく動作致します。

●対策

対策用パッチをご用意致しました。

ダウンロードした対策用パッチ(LZHにて圧縮)を体験版インストールディレクトリ
(デフォルト:C\smalight\os)上で、 解凍(ディレクトリ付き)してください。

ページトップへ