通過人数計測のアプリケーションを搭載したユニット
内蔵したSVP−330で画像認識処理を行い、
通過人数をカウント
ステレオ視により影、日照変動の影響が少なく、
高精度カウント可能
また、ステレオ視により高さの区別が可能
(集計用PCとExcelはお客様でご用意ください)
【機能】
【本体】
【外部インターフェイス】
【環境条件】
【ユニット外形寸法】
集計パソコンとExcelを用いて、カウント人数をグラフ化することができます。
(集計パソコンとExcelはお客様でご用意ください)
OS:Windows2000、WindowsXP
インターネット等に接続し、遠隔地の状況を迅速に把握できます。
現場の状況とカウント総数をリアルタイムにモニタ表示します。
テナントの出入り人数、通路の通過人数、モールの出入り人数をカウントし、PC集計します 。